This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:故障

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073401/tps548a20-malfunction

部件号:TPS548A20

泰国的“98J”和“97J”地段经常发生故障。 此设备是否有勘误信息?

缺陷率:15-30%

症状:许多不规则野输出异常,其他输出异常

e2e.ti.com/.../Malfunction-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tadashi,

    我们的美国团队将在下月初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西山

    我们没有此设备的勘误表。
    您是否知道客户是否从 TI 授权分销商处购买了该设备? 我担心配件处理不当等
    您检查了示意图/布局是否正常? VREG 是否有任何外部负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。我不知道这是不是一条常规路线。

    如果处理不当,应考虑哪些因素?

    原理图正常。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从包装箱中获得完整批次追踪代码(LTC)的图像?   

    上述代码中的“9”表示2019年。  这些设备是从授权经销商处购买的吗?  

    是从干包装中取出的设备,还是干包装运输包装损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有批次跟踪代码。

    购买不是授权零售商。

    干包装未打开。 此外,湿度指示器也很好。

    如果吸收水分,烘烤条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关烘干条件,请参见表5  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf#page=8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我知道没有勘误表。