This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:8A 替代

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073097/tps543620-8a-alternative

部件号:TPS543620
“线程”中讨论的其它部件: TPS543820

尊敬的先生/女士:
由于电源问题,我可以使用 TPS543820RPYR (8A)代替 TPS543620RPYR (6A),而无需更换为6A 部件设计的外部组件,如电感器等

祝你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    是的。 外部部件没有变化,或者只是一个电阻器变化。

    您可能需要调整过电流保护级别。

    在 TPS543620中:

    在 TPS543820中:

    根据当前设置,您可能需要调整模式。

    您的最大输出电流是多少?

    您的 Rmode 值是多少?

    此致,

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊扎克,

    感谢你的答复。
    我有一些6A 的零件。 一个如下所示。
    12V 至2V5 @ 4A。


    祝你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    我们的美国团队将在下周初检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    例如,对于此设计,在使用 TPS543620时,应替换将电流限制设置为高电流限制的4.87KOHms 的 Rmode:

    使用 TPS543820时,Rmode 为60.4KOHms 时:

    由于 TPS543820上的低电流限值级别与 TPS543620上的高电流限值类似。

    希望这是有道理的。 如果这能解决您的问题,请将此帖子的状态设置为“已解决”。

    此致,

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊扎克,
    谢谢你。
    祝你好