请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS543620 “线程”中讨论的其它部件: TPS543820
尊敬的先生/女士:
由于电源问题,我可以使用 TPS543820RPYR (8A)代替 TPS543620RPYR (6A),而无需更换为6A 部件设计的外部组件,如电感器等
祝你好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,乔,
例如,对于此设计,在使用 TPS543620时,应替换将电流限制设置为高电流限制的4.87KOHms 的 Rmode:
使用 TPS543820时,Rmode 为60.4KOHms 时:
由于 TPS543820上的低电流限值级别与 TPS543620上的高电流限值类似。
希望这是有道理的。 如果这能解决您的问题,请将此帖子的状态设置为“已解决”。
此致,
伊扎克·博卢里安