Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
你好! 我采用 TPS65400设计为主板供电,但在将电源插接至主板后,TPS 不能通电。 我一直在读到,可能需要在第一次通电之前对其进行编程,但实际上我希望设备在接通电源后立即开始工作。
我在数据表中看到了这个启动数字:

这表明,在 TPS 开始切换之前,CE 必须很高。 在我的图解中,CE 是 VDDA 的下拉,但正如我所见,VDDA 不会上升,但 CE 很高(但它如何与 VDDA 关联,TPS 不会启动)。
这是我的示意图。 我认为它唯一能起作用的是将 SSX 输入连接到电容器以通过硬件实现软启动,但 TPS 如何连接到 MCU,我认为我可以在通电后更改设置。

CE 和 RST 通过10K 电阻器向上拉至 VDDA 和 VDDD。
在第一次开机之前,如果不需要对 TPS 进行编程,我会缺少什么来允许设备通电?
感谢你们的帮助!!