This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:启动主板后,设备不能通电。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073529/tps65400-device-does-not-power-on-after-power-up-the-board

部件号:TPS65400

你好! 我采用 TPS65400设计为主板供电,但在将电源插接至主板后,TPS 不能通电。 我一直在读到,可能需要在第一次通电之前对其进行编程,但实际上我希望设备在接通电源后立即开始工作。

我在数据表中看到了这个启动数字:

这表明,在 TPS 开始切换之前,CE 必须很高。 在我的图解中,CE 是 VDDA 的下拉,但正如我所见,VDDA 不会上升,但 CE 很高(但它如何与 VDDA 关联,TPS 不会启动)。

这是我的示意图。 我认为它唯一能起作用的是将 SSX 输入连接到电容器以通过硬件实现软启动,但 TPS 如何连接到 MCU,我认为我可以在通电后更改设置。

CE 和 RST 通过10K 电阻器向上拉至 VDDA 和 VDDD。

在第一次开机之前,如果不需要对 TPS 进行编程,我会缺少什么来允许设备通电?

感谢你们的帮助!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alberto!

    CE 在浮动时很高,您不需要将其连接到 VDD。 让 CE 浮动。

    建议在 SS 引脚和 GND 之间连接一个电容。 您可以参阅 TPS65400的数据表和用户指南。

    顺便说一句,这是 BSR-MV-LC 团队,我们  将在二月至二月。

    此致

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SS 和 GND 之间连接了一个电容器,但仍然没有...

    我连接了 Vin (6V)并测量电压,但 TPS 的所有电压都是0V。 如果我将外部3V3电源插头插入 CE 引脚,TPS 插件就可以正常工作,然后我可以卸下外部电源,但在主板上通电时没有任何启动... 我测量了 VDDD 和 VDDA,它们也是0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何浮动 CE 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 工作正常

    但我无法理解为什么它不能与外部拉拔配合使用。 假设它也在内部连接到 VDDA,对吗?

    非常感谢!