This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A 最大输出电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073489/tps51220a-tps51220a-max-output-current

部件号:TPS51220A
“线程: 100A”中讨论的其它部件

嗨,我想知道 TPS51220A 稳压器是否有最大输出电流。 我注意到曲线高达8A,我们需要5V 输出的~15A。 是否只是正确调整电感器和 FET 的大小的问题? 调节器是否没有限制(例如100A 也正常)?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    正如您所说,MOSFET 和电感器的选择决定了最大输出电流,TPS51220A 没有限制。

    此外,请考虑在这种高电流应用中的热量,例如,您可以使用两个并行 MOSFET 来进行电流共享,以提高热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 非常感谢米兰达。 您是否也可以在此处查看我的一些计算和组件选择? 我从第29页(外部组件选择)开始关注数据表中的方程式。 我们将不胜感激。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    好的,请分享,我会对其进行审查。