请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS51220A “线程: 100A”中讨论的其它部件
嗨,我想知道 TPS51220A 稳压器是否有最大输出电流。 我注意到曲线高达8A,我们需要5V 输出的~15A。 是否只是正确调整电感器和 FET 的大小的问题? 调节器是否没有限制(例如100A 也正常)?
谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,我想知道 TPS51220A 稳压器是否有最大输出电流。 我注意到曲线高达8A,我们需要5V 输出的~15A。 是否只是正确调整电感器和 FET 的大小的问题? 调节器是否没有限制(例如100A 也正常)?
谢谢!
杰夫