尊敬的 TI 团队:
我已经使用 LM5069实施了合理功率级别(24V,40A)的解决方案。 我现在有一些要求更高功率设计的要求。
LM5069驱动大 FET 的功能是什么? 我在想 Ixys MMIX1F520N075T2。
您认为 LM5069能驱动其中两台吗? 在这样做时要注意哪些要点? 有什么资源可以帮助进行计算?
谢谢,
尼古拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,尼古拉斯,
欢迎使用 E2E,并感谢您对 LM5069的关注。
LM5069可以驱动两个 MMIX1F520N075T2。 当有效的 MOSFET CGS 更有效时,需要注意短路故障后的 MOSFET 关闭时间。
请填写设计计算器并与我们分享以供审核。 设计计算器可在 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050上找到。 如果需要,可以采用基于 PNP 晶体管的快速下拉电路,以显著缩短关闭时间。
Avishek 您好,
感谢您的快速回答和非常有用的信息。 随函附上了填充的设计计算器(非常初步的设计)。 e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_MMIX1F520N075T2_5F00_TI.xlsx
您能否确认此下拉电路是否可以完成工作(可在论坛上的另一篇文章中找到)? 在这种情况下,我应该在何处连接 dv/dt 控制器(LM5069和电阻器之间或电阻器和 FET 之间)?

此致,
尼古拉
你好,尼古拉斯,
感谢您分享填充的设计计算器。 请查看编辑过的内容,并告诉我是否有任何疑问。 单元格 F52应是 MOSFET 与环境热阻的连接点。 我在 MMIX1F520N075T2数据表中找不到此参数。 请与 MOSFET 制造商确认。 这是一个非常重要的设计参数。 在单元格 F62中计算的最大稳态 MOSFET 接线温度下,单元格 F54应为 MOSFET RDSON。
请参阅以下有关 DVDT 和快速下拉电路的示意图。