This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:大型 FET 驱动功能(MMIX1F520N075T2)

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073204/lm5069-large-fet-driving-capabilities-mmix1f520n075t2

部件号:LM5069

尊敬的 TI 团队:

我已经使用 LM5069实施了合理功率级别(24V,40A)的解决方案。 我现在有一些要求更高功率设计的要求。

LM5069驱动大 FET 的功能是什么? 我在想 Ixys MMIX1F520N075T2。

您认为 LM5069能驱动其中两台吗? 在这样做时要注意哪些要点? 有什么资源可以帮助进行计算?

谢谢,

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,尼古拉斯,

    欢迎使用 E2E,并感谢您对 LM5069的关注。

    LM5069可以驱动两个 MMIX1F520N075T2。 当有效的 MOSFET CGS 更有效时,需要注意短路故障后的 MOSFET 关闭时间。

    请填写设计计算器并与我们分享以供审核。 设计计算器可在 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050上找到。 如果需要,可以采用基于 PNP 晶体管的快速下拉电路,以显著缩短关闭时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    感谢您的快速回答和非常有用的信息。 随函附上了填充的设计计算器(非常初步的设计)。 e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_MMIX1F520N075T2_5F00_TI.xlsx

    您能否确认此下拉电路是否可以完成工作(可在论坛上的另一篇文章中找到)? 在这种情况下,我应该在何处连接 dv/dt 控制器(LM5069和电阻器之间或电阻器和 FET 之间)?

    此致,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,尼古拉斯,

    我将在星期一回到你的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,尼古拉斯,

    感谢您分享填充的设计计算器。 请查看编辑过的内容,并告诉我是否有任何疑问。 单元格 F52应是 MOSFET 与环境热阻的连接点。 我在 MMIX1F520N075T2数据表中找不到此参数。 请与 MOSFET 制造商确认。 这是一个非常重要的设计参数。 在单元格 F62中计算的最大稳态 MOSFET 接线温度下,单元格 F54应为 MOSFET RDSON。

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_MMIX1F520N075T2_5F00_TI_5F00_Edited-by-TI.xlsx

    请参阅以下有关 DVDT 和快速下拉电路的示意图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    对我来说一切都很清楚,非常感谢你们的支持。

    MMIX1F520N075T2是专门为高效散热而设计的,因为它有一个用于直接接触散热器的电气隔离金属垫。 然后,与环境的连接将取决于散热器的选择或设计(数据表中指定了“连接到外壳”和“连接到散热器的外壳”,即0.23°C/W)。

    此致,

    尼古拉