请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC1800 大家好。 最近,我建立了一个基于 UCC1800的简单绕组反馈回扫电路,输入电压为36V,输出为20V/0.1A。 电路示意图如下。

该电路工作正常,即当满载启动时,莫斯射线管的 VDS 峰值将超过200伏,如图所示。
在图中,绿色是输入电压,蓝色和红色是输出电压,黄色是莫斯管的 DS 电压,稳态最大值约为100V,启动时,最大峰值超过200 V。

如果输入电压启动缓慢,则峰值不会像下图所示那样大

我不知道为什么会发生这种情况? 如何改进电路? 我只能添加锁模电路?