This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC1800:基于 UCC1800绕组反馈回扫电路启动即时 mos 球管 VDS 尖峰问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073150/ucc1800-based-on-ucc1800-winding-feedback-flyback-circuit-start-up-instant-mos-tube-vds-spike-problem

部件号:UCC1800

大家好。 最近,我建立了一个基于 UCC1800的简单绕组反馈回扫电路,输入电压为36V,输出为20V/0.1A。 电路示意图如下。

该电路工作正常,即当满载启动时,莫斯射线管的 VDS 峰值将超过200伏,如图所示。

在图中,绿色是输入电压,蓝色和红色是输出电压,黄色是莫斯管的 DS 电压,稳态最大值约为100V,启动时,最大峰值超过200 V。  

 如果输入电压启动缓慢,则峰值不会像下图所示那样大

我不知道为什么会发生这种情况? 如何改进电路? 我只能添加锁模电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您绝对 应该使用 从 FET 排放到 Vin 的锁模电路。  有两种类型的夹子: R/C/D 减震器或 TVS +二极管。  飞回上有许多采用锁模 设计的纸张。   另外两项意见。 C1应放置在第一个整流器二极管的阴极上,而不是直接放置在辅助绕组上。  此外,C1的值可能应该更高一点,比如1uF 或更高。

    此致,

    埃里克