“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户正在咨询我们的 TPS23881是否可以支持强制电源直接输出54V,即它不符合 POE 协议(检测分类)? 如果是,它是否仍能同时实现电流检测,过电流保护功能?
最佳
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户正在咨询我们的 TPS23881是否可以支持强制电源直接输出54V,即它不符合 POE 协议(检测分类)? 如果是,它是否仍能同时实现电流检测,过电流保护功能?
最佳
斯坦利
您好,Penny,
总之,客户仍对手动模式有担忧。 因为我们的 D/S 指示此模式仅用于诊断目的。 请再次确认 TPS23881是否可以满足低于客户要求的两次检查。 如果客户和业务部门之间需要 WebEx 呼叫,我也会与您联系。

客户系统需求:
1.不使用 POE 协议直接供电,
2.进行电压/电流监控(可通过 I2C 接口读取特定值),
3.需要过电流保护功能(在过电流/短路期间自动关闭),
4.需要2端口,功率约为50W。
最佳
斯坦利
您好,Penny,
我想在此添加客户的一些问题。 如有需要,请通过电子邮件与我联系。 谢谢
1.在手动模式下,对于2对应用,TPS23881的最大功率可达65W,如下 D/S 所示,对吗? 或者我们应该在这里留下一些利润?

2.在手动模式下,如何检测是否已插入 PD 设备? 客户需要知道,以便他们可以发送电源启用命令。
3.对于功率监控功能,为什么0x1E 在触发过载保护时会变为所有"F"值(等于“127.5W”)?
最佳
斯坦利