This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:非 PoE 协议咨询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075427/tps23881-non-poe-protocol-consult

部件号:TPS23881
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户正在咨询我们的 TPS23881是否可以支持强制电源直接输出54V,即它不符合 POE 协议(检测分类)? 如果是,它是否仍能同时实现电流检测,过电流保护功能?

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    您可以将端口设置为手动模式,并使用0x19强制打开端口电源。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢你的帮助。 我检查了 D/S,似乎在手动模式下禁用了任何检测或分类。 那么过电流保护的功能如何? 这是否仍然可以实现?  

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    是的。 过电流保护在手动模式下仍然可用。 谢谢。  

    此致,

    彭耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    总之,客户仍对手动模式有担忧。 因为我们的 D/S 指示此模式仅用于诊断目的。 请再次确认 TPS23881是否可以满足低于客户要求的两次检查。 如果客户和业务部门之间需要 WebEx 呼叫,我也会与您联系。

    客户系统需求:

    1.不使用 POE 协议直接供电,

    2.进行电压/电流监控(可通过 I2C 接口读取特定值),

    3.需要过电流保护功能(在过电流/短路期间自动关闭),

    4.需要2端口,功率约为50W。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    是的。 手动模式可用于非标准应用。  这被视为“端口无法通过半自动或自动模式按照 IEEE802.3bt 标准通电”。  

    电压/电流监控和过电流保护均可在手动模式下使用。 他们可以订购 TPS23881EVM 进行一些测试以进行评估。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    我想在此添加客户的一些问题。 如有需要,请通过电子邮件与我联系。 谢谢

    1.在手动模式下,对于2对应用,TPS23881的最大功率可达65W,如下 D/S 所示,对吗? 或者我们应该在这里留下一些利润?

    2.在手动模式下,如何检测是否已插入 PD 设备? 客户需要知道,以便他们可以发送电源启用命令。

    3.对于功率监控功能,为什么0x1E 在触发过载保护时会变为所有"F"值(等于“127.5W”)?  

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    1.数据 表上显示了2对 PCUT 容差。  

    2.您仍然可以启用检测和分类来判断是否已连接 PD。

    3.端口未通电时,默认值为0xFF。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    目前,客户正在使用我们的 TPS23881EVM,但他们无法使用手动模式下的 GUI 输出~60W 功率。 请告诉我们如何在这里做到这一点吗? 谢谢。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    您应该在寄存器0x29中将功率分配设置为90W。 将 PD 连接到4对端口并打开端口后,检查是否正确设置了2对和4对 PCUT 值。   

    在您的情况下,当您将电源增加到60W 时,端口上报告了哪种类型的故障? 您能否提供有关测试设置和 GUI 配置的更多详细信息?  谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    按照您的建议操作后,客户仍然无法获得60W 的功率输出。 请参阅下面的 GUI 屏幕截图。 谢谢。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    我可以在手动模式端口上运行~60W。 连接到端口的设备类型是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢你的帮助。 调试后,TPS23881可在打开“2x 向后折叠选择”并关闭“直流断开”后输出65W 电源。 你知道原因是什么吗? 谢谢。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯塔利  

    对于>15W PD,需要2X 来增加 Ilim。 我不确定为什么需要禁用 DC 断路。 您的 PD 可能不提供有效的 MPS 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢在这里的帮助。 客户的另一个需求是,他们希望我们的 TPS23881能够在发生过载或电路短路时自动恢复。 您是否有解决此问题的系统解决方案?  

    另一个问题是当发生过载或电路短路时,控制器中将设置哪个寄存器?

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    如果您将设备配置为手动模式,则设备在过载后将不会自动打开。 主机需要重新启用端口。 当过载发生时,故障事件寄存器将被设置。 谢谢。