线程中讨论的其他部件:BQ51013B,
大家好,团队
我们正在其中一个项目中使用 BQ51003YFP 部件。 我已附上以下设计详细信息:

我们将设备置于充电状态,从图中可以看到设备在经过一段时间间隔后会降低输出电压。

请向我们建议为什么要这样做? 我怀疑当连接电池和无线充电器时,为什么输出电压会在一段时间后下降。
我们的产品暂停生产,请紧急解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们正在其中一个项目中使用 BQ51003YFP 部件。 我已附上以下设计详细信息:

我们将设备置于充电状态,从图中可以看到设备在经过一段时间间隔后会降低输出电压。

请向我们建议为什么要这样做? 我怀疑当连接电池和无线充电器时,为什么输出电压会在一段时间后下降。
我们的产品暂停生产,请紧急解决此问题。
您好,感谢您提供更多信息。
) RX 线圈--尺寸看起来正常,而不是一个小线圈。 您是否有电气规格,需要 L 值,饱和电流?
2) 示波器捕获--在矩形波形上,我们应该是通信数据包。 这将为我们提供 RX 正在执行的操作的良好指示,请参阅随附的。 通信数据包每250毫秒一次。
您好 Bill,
事实上,这个项目最近移交给我,在第二批生产中,有一批产品已经交付给客户。我们的 QA 部门在设计阶段发现了这个问题,我不是这个项目的一部分。
所以,到目前为止,我没有关于调整的信息,如果设计团队在设计方面做了调整,或者我可能不需要调整。
我唯一担心的是无线充电器输出为何下降: 1.当设备向服务器发送数据包时,无线充电器是否无法提供正确的电源,但在连接了此电池的情况下,如果无线充电器 IC 无法有效地提供大量电源,则电池应提供额外的电源?
我测量 FB5的电流我获得最大5V@320mA ,输出电流值在 5V@3A 的输入处持续波动 ,这是否正常?
您好 Bill,
我们可以通过将电流限制在 I 限制=314/(1100+196)=242mA 的范围内来解决该问题,该限值在 Ilimit =314/(330+196)=596mA 的时间内设置。
我们早些时候得到了这张图

在将电流限制为242mA 后,我们现在获得了此图

设备现在无法重新启动,或者没有发生电压降。 但我无法理解这一电流限制是如何解决这一问题的,因为如果运行时有任何峰值电流设备需要,那么电池可以提供该电流,但在峰值电流消耗期间不应重新启动或电压降。 请解释 ?
“我们可以通过将电流限制在 I 限制=314/(1100+196)=242mA 的范围内来解决该问题,该限值设置为 Ilimit =314/(330+196)=596mA。”
“2. 解决此问题的这种方法(限制电流)是否正常,或者可以通过 FOD 校准等任何其他方法来解决?”--Bill J --如果可以的话,降低电流限制是否正常。 切勿认为这是 FOD 校准问题。
“1. 我正在检查数据表,但没有找到这些详细信息。 我能知道上述详细信息在哪里?” -- Bill J -- ISET/输出(262)和当前限值跳闸点(1.2V)的比率合并为 K-Ilim 值。 Ilim 电压可用于监控输出电流。
注意--修正 BQ51003电流限制跳闸点也是1.2V 或500mA,这是有史以来第一个。 BQ51003的内部输出电流限制为500mA。 方程式2用于设置电流限制是正确的。
你(们)好
请查看:
) RX 线圈上的模拟应用学报
2) 另请参阅常见问题解答
[FAQ]无线功率 RX 的线圈常见问题
RX 线圈与 TX 线圈的比值将驱动耦合因子并降低效率。