This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:将数据包从设备发送到服务器时,BQ51003YFP IC 输出电压波动。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076249/bq51003-bq51003yfp-ic-output-voltage-is-fluctuating-while-sending-packet-from-device-to-server

部件号:BQ51003
线程中讨论的其他部件:BQ51013B

大家好,团队

我们正在其中一个项目中使用 BQ51003YFP 部件。 我已附上以下设计详细信息:  

我们将设备置于充电状态,从图中可以看到设备在经过一段时间间隔后会降低输出电压。

请向我们建议为什么要这样做? 我怀疑当连接电池和无线充电器时,为什么输出电压会在一段时间后下降。

我们的产品暂停生产,请紧急解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    几个问题:

    ) 使用什么 RX 线圈。   调谐看起来像是一个高 L 线圈——C295/0.01uf,C299/0.012uf,C303/0.056uf

    2) 您能否发送直冲电压与输出电压的范围捕获  

    (第3条) 在范围捕获和删除的上方,您可以发送“缩小”的缩放,希望看到在删除之间发生的情况,也可以在矩形上发生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的回复。

    1)我已连接线圈尺寸。  

    2)我没有捕捉到矩形,但我捕捉到当电流图变低时它正在下降的输出电压,我已将图形附加到下面。 明天我将用 Vout 图形捕获矩形并与大家分享。

    3)小缩放图像附在下面。

    如果需要其他详细信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我要补充的一点是,USB 充电设备无法重启,只能在无线充电时重启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我已附加捕获的波形进行  矩形与输出

     

    请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您提供更多信息。

    ) RX 线圈--尺寸看起来正常,而不是一个小线圈。  您是否有电气规格,需要 L 值,饱和电流?

    2) 示波器捕获--在矩形波形上,我们应该是通信数据包。  这将为我们提供 RX 正在执行的操作的良好指示,请参阅随附的。    通信数据包每250毫秒一次。

    e2e.ti.com/.../3583.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    关于这一点“1.) RX 线圈--尺寸看起来正常,而不是一个小线圈。  您是否有电气规格,需要 L 值,饱和电流?

    答案:我已经附加了线圈的电气特性。 请在需要其他详细信息时检查,请告诉我。  

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 感谢您提供线圈信息。

    线圈值看起来不错。

    对于 LS 大约为32uH 的线圈,调谐,10nF,12nF 和56nF 将是很好的选择。  这是您所衡量的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    事实上,这个项目最近移交给我,在第二批生产中,有一批产品已经交付给客户。我们的 QA 部门在设计阶段发现了这个问题,我不是这个项目的一部分。

    所以,到目前为止,我没有关于调整的信息,如果设计团队在设计方面做了调整,或者我可能不需要调整。

    我唯一担心的是无线充电器输出为何下降: 1.当设备向服务器发送数据包时,无线充电器是否无法提供正确的电源,但在连接了此电池的情况下,如果无线充电器 IC 无法有效地提供大量电源,则电池应提供额外的电源?

    我测量 FB5的电流我获得最大5V@320mA ,输出电流值在 5V@3A 的输入处持续波动 ,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我们可以通过将电流限制在 I 限制=314/(1100+196)=242mA 的范围内来解决该问题,该限值在 Ilimit =314/(330+196)=596mA 的时间内设置。

    我们早些时候得到了这张图  

    在将电流限制为242mA 后,我们现在获得了此图

    设备现在无法重新启动,或者没有发生电压降。 但我无法理解这一电流限制是如何解决这一问题的,因为如果运行时有任何峰值电流设备需要,那么电池可以提供该电流,但在峰值电流消耗期间不应重新启动或电压降。  请解释 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 Ilim 引脚 G1/R230。  当 Ilim 针脚处的电压达到1.2V 时,电流将降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 Ilim 销的更多信息。

    Ilim 引脚是电流源,电流是输出的样本,比率为1到262。   

    当 Ilim 针脚处的电压达到1.2V 时,输出电流将降低以保持电压。   

    更新- BQ51003 (2.5W 或500mA)注释:限制电压为1.2V,但输出电流限制为500mA。  对于 BQ51013B (5W 或1A),Ilim 电压为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您提供信息。

    我有两个问题:  

    1.我正在检查数据表,但没有找到这些详细信息。 我能知道上述详细信息在哪里提及吗?

    2.解决此问题的这种方法(限制电流)是否正常,或者可以通过 FOD 校准等任何其他方法来解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我们可以通过将电流限制在 I 限制=314/(1100+196)=242mA 的范围内来解决该问题,该限值设置为 Ilimit =314/(330+196)=596mA。”

    “2. 解决此问题的这种方法(限制电流)是否正常,或者可以通过 FOD 校准等任何其他方法来解决?”--Bill J --如果可以的话,降低电流限制是否正常。  切勿认为这是 FOD 校准问题。

    “1. 我正在检查数据表,但没有找到这些详细信息。 我能知道上述详细信息在哪里?”  -- Bill J -- ISET/输出(262)和当前限值跳闸点(1.2V)的比率合并为 K-Ilim 值。  Ilim 电压可用于监控输出电流。

    注意--修正 BQ51003电流限制跳闸点也是1.2V 或500mA,这是有史以来第一个。 BQ51003的内部输出电流限制为500mA。 方程式2用于设置电流限制是正确的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,  

    关于这一点,“如果可以的话,降低电流限制是可以的。”

    工作正常,但我能否获得更多有关此解决方案的详细信息:“我们可以通过将电流限制在 I 限值=314/(1100+196)=242mA 的范围内来解决该问题,该限值是在 I 限值=314/(330+196)=596mA 的情况下设置的。”是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    线圈位于较小的一侧,可能不支持596mA,这是较高负载时的输入电压降。  随着输入电压下降,矩形将减小到 UVLO,从而触发复位。  这种情况会同时拉低直流电压和输出电压。

    如果电流限制降至242mA,输出 LDO 将减少输出引脚的电流,但直流电压将保持在 UVLO 以上。  在这种情况下,输出电压将下降,但不会再出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,比尔。

    另一个问题是:“如果我有线圈数据表,那么我可以计算线圈可以支持验证视点的电流量吗?” 如果是,则可以共享计算公式或任何参考计算文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请查看:

    ) RX 线圈上的模拟应用学报

    www.ti.com/.../slyt477.pdf

    2) 另请参阅常见问题解答

    [FAQ]无线功率 RX 的线圈常见问题

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942785/faq-coil-frequently-asked-questions-for-wireless-power-rx

    RX 线圈与 TX 线圈的比值将驱动耦合因子并降低效率。