This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:原理图检查

Guru**** 2893070 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1A, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076066/bq78350-schematic-check

部件号:BQ78350
线程中讨论的其他部件:BQ76920,TIDA-00792 BQ769200Tida-01093

尊敬的,

请帮助您检查多个 TI 芯片的电路吗?

特别是对于 BQ79620和 BD78350,我直接测量到模拟接地和数字接地之间的电压差为0.4 V,以下两个二极管很容易损坏和烧坏,因此我想确认相关电路是否正确?原理图如下所示,非常感谢

 e2e.ti.com/.../yunhu_2D00_zhuban_2D00_v03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    观察到电压差时,是否有较大的充电或放电电电流? Pack+的充电电压是多少?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt:

    我仍然希望在讨论具体问题之前确认示意图是正确的。 我发送的是主板示意图,包括 BQ78350,BQ76920和充电 IC。

    对于电压差问题,

    我没有连接负载,只是将四块电池连接到主板上,

    主板将四块电池转换为5V 和3.3V,为核心板供电,

    子板,CPU+PMU+内存,

    看看电路,Pack+是否连接到蓄电池的正极,Pack-是否连接到系统的主接地? 蓄电池的负极通过两个 MOS 连接到系统的主接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    我认为问题可能是,您在将 smbd 和 SMBC 引用到 VSS (BAT-)时,应该将它们引用到 Pack-。 有关如何连接这些设备的示例,请参阅 TIDA-00792。 https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 

    此线程让您深入了解为什么要在以下通信上引用 Pack: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823905/bq76930-bat---or-pack---or-other-ways-to-connect-gnd

    我在您的示意图中注意到与此问题无关的其他一些事项:

    • 如果未使用 BQ78350 COM 针脚,则不应连接该针脚。 请参阅数据表针脚表。
    • 对于新设计,建议使用 BQ78350-R1A (而不是 R1)。 R1A 预装了最新版本的固件。
    • C118的底部应连接到 GND (而不是 VC0)。 但这不应该是一个大问题。
    • 如果使用单元平衡,齐纳二极管(D17,D19,D20,D21)可能会导致问题,因为它们是5.6V。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt:

    问题1:

    下图显示了我们的第一个问题。 CPU 和 BQ78350之间存在通信问题。 我们发现 SMBC 的低水平高于正常范围。  无法保证 CPU 和 BQ78350之间的通信

    问题2;

    以下电路和_GND 和 DIG_GND 根据 TI BQ766920的开发板进行连接。 如果两个 GND 之间存在电压差(TI 演示也有电压差),如何确保 BQ78350和主芯片之间的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    我认为我看到了你的问题。 与 SMBus 通信的 U47被称为 Pack-,但 BQ78350和二极管被引用为 BATT-. 这将是一个问题,特别是当 FET 由于保护触发而打开时。 如果 FET 打开,除非您在这两个设备之间有隔离器,否则您将失去通信。 如果 U37位于包装内,则它应参考与其它 IC 相同的接地。

    您认为正确,EVM 确实引用了 BATT,因为它使用了低端 FET。 TIDA-00792使用 Pack-作为参考,因为在该设计中使用了高端 FET。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于对原理图没有任何疑问,让我谈谈具体的问题。

    本项目是由4节电池组成的系列产品。 当我测量到设备 U47上 SMBus 相对于 DIG_GND 的电压值时,我发现当机器中安装了4块电池时,SMBus 到 DIG_GND 的电压值为正常0V,

    卸下一个电池且仅将三个电池放入电池中时,SMBus 的数字接地端为-2V(至-5V),负压将损坏转换芯片 U47。

    我的理解是,当电池电量减少一个时,BQ73850无法正常工作,因此 DSG_EN 未打开。 ANA_GND 和 DIG_GND 已断开连接,但 MOS Q13 Q14会导致两侧接地连接,并出现负压状态。

    问题如下:

    1. BQ73850的配置是否有问题?

    2.如何解决两个 GND 之间的负电压问题? ,

    3.短路的 ANA_GND 和 DIG_GND 可以直接解决负电压问题,但这种设计是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    如果 BQ78350配置为4节电池(AFE 电池映射寄存器设置),则更改为3节电池可能会导致设备触发欠压或基于电压的关机。  

    但是,DSG FET 应该打开以保护电池,因此即使 DSG FET 打开,您仍希望通信能够继续进行。 在这种情况下,SMBus 需要某种类型的隔离器芯片,或者可以使用高端 FET,这样 DSG FET 开口就不会断开通信。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    是的,我们计划稍后更改原理图以使用高端 FET,但现在我们需要修正电路的当前版本。

    正如您所说,现在我们已经设置了4节电池,如果只放置了3节电池,BQ78350是否可以主动关闭 FET_EN? (如图所示,我们在设置中打开了 FET_EN)我一直怀疑我们的设置有问题。 BQ78350 configuration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我打算让 FET_EN 始终保持开启状态,这样两个 GND 的级别就可以保持不变。
    或者,您是否可以推荐相关的隔离器芯片?
    或者,如果我使用飞线将两个 GND 连接在一起,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    您是否已检查了 AFE 单元配置寄存器的设置? 这应反映连接的单元格数量。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

    你是说,我现在设置了4个单元格,但我可以在阻止1个单元格,2个单元格和3个单元格时打开 MOS,以便两个 GND 连接在一起? 或者需要添加隔离设备以确保负电压不会影响 CPU 端的电路?我没有找到寄存器,请提供特定的 reg 和文档。
    如果我放了4节电池,1节电池为2V (异常电池),另外3节电池为4V (正常电池),我的理解是78350应该同时断开两个 GND,以确保系统无法启动。 在这种情况下,负电压是否仍不可避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    在   TRM 中搜索 AFE 单元配置寄存器。 以下是文档 :https://www.ti.com/lit/ug/sluuc78/sluuc78.pdf 

    必须根据所使用的单元格数配置此寄存器。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

     我理解您的意思,我知道本文档并根据本文档进行配置。 因此,在放置4块正常电池后,系统正常。

    但问题是,总共有4节电池串联连接,电池一个一个放置。 因此,当电池与1,2和3个电池放在一起时,SMBus 线 的 CPU 端接地端的电压状态将为负。  这种负电压现在似乎损坏了 U47芯片。 所以我一直在努力的是如何防止这种负电压 损坏芯片。

    因此,已知的措施是使用 Plan1。对 SMBus 使用某种类型的隔离器芯片,Plan2使用高侧 FET。 还有其他解决方案吗?

    由于 BQ769200的 EVM 使用了低侧 FET,因此不应存在导致设备损坏的负压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,ñ o

    请帮助我们检查地图设置。 图片中的设置是否与示意图相对应? 奇怪的是,我们认为这是正确的,但事实上,软件同事告诉我,他只能读取 VC1-VC2-VC3-VC4的电压,而不能读取 VC5的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    如果连接了4个单元格,这些设置是正确的。 这指定 BQ76920显示器的哪些针脚连接到单元格。 如果删除其中一个单元格(仅设置3个单元格),并且不更改这些设置, 然后一个单元将测量0V -这将触发欠压故障(如果启用了欠压),并将触发基于电压的停机(请参阅您的停机电压寄存器设置)。 欠压保护将导致 DSG FET 打开,关闭将导致两个 FET 打开。

    当 FET 打开时,您将失去接地之间的连接。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt。ñ o

    我发现原理图上存在电路连接差异,参考设计中的 R61和 R62在两个系统之间串联连接100欧姆,而我们的原理图则在接口上放置了两个 TVSS。 此位置是否可能导致负压损坏 CPU 端? 是否可以增加这两个电阻器以防止损坏 CPU 端接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    正如我在本线程前面所解释的,存在一个问题,因为 U47被引用到 Pack-,当 FET 被禁用时,这将失去与 BATT 的连接。 因此,您的 CPU 正在失去接地连接,这是一个问题。 在这种情况下,您需要使用隔离器设备或使用高端 FET。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,ñ o

    明白了,您是否有推荐的隔离装置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yabin 您好,

    Tida-01093 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 )在其中一个电池监视器的 I2C 上使用隔离器设备。 我不太熟悉隔离器部件,因此您可能需要在 TI.com 上搜索以查看是否有更新的选项。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我需要的,谢谢