This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于 UCC256403的问题

Guru**** 2443000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075715/ucc256403-question-about-ucc256403

部件号:UCC256403

你(们)好

如果您查看波形,它将正常工作,然后频率在频率中上升一次。

这似乎是由 ZCS 检测引起的现象。

也许是因为其他原因?

客户将 BW (#8)连接到 GND。 他们能这样做吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../1563.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您不应将 BW 引脚连接到 GND。

    有关详细信息,请参阅以下帖子。

    UCC256403:关于噪音进入 BW 引脚时的故障-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我认为突然变化不是由于 ZCS 检测。 如果检测到 ZCS,则最大死时间 为150us,此处不是这种情况。 我确实注意到,频率跳转后的电流幅度会降低,这是由于负载降低。  

    您能否向我发送输出电压和 VCR 信号波形(缩放和 稳定状态 版本)。 您是否还可以发送 SW 和 iSNS 波形(稳定状态(时间标度更大)版本)?

    注:在原理图中, 需要在 iSNS 引脚上连接一个小电容(100p)以消除高频噪音。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta

    请参阅随附的波形。

    e2e.ti.com/.../4431.pdf

    请也参阅视频。 (条件:300W)

    e2e.ti.com/.../waveform.mp4

    BW 引脚连接到 GND。

    [问题]

     摆动是否 与连接 BW 引脚和 GND 相关?

    请告诉我是否有办法改进它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    正如我在上一篇文章中提到的,您不应该将 BW 引脚连接到 GND。 您应该根据突发模式要求(请参阅数据表的第9页和第10页)将电阻器连接到 BW 引脚。 连接电阻器应有助于为 BMTH/BMTL 阈值设定正确的值。 此外,正如我提到的,在 iSNS 引脚上连接100pF 以消除噪音。  

    请查看这两项建议是否解决了该问题。

    在这些修改后,您是否可以重新发送相同的波形? 请您上传清晰的示波器图片,因为我在您之前上传的图片中找不到时间范围和振幅信息。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta

    我的客户提到以下 E2E 并将 BW 引脚连接到 GND。

    UCC256303:不使用 UCC256303的 BW 引脚-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    UCC256303:关于未使用 OVP 的 BW PIN -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    他们不需要 OVP 功能。

    那么,我该如何处理 BW PIN?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    在上一代器件(UCC256303)中,没有用于调整突发阈值比率的 BW 函数,因此如果您不想使用 OVP 函数,只需接地引脚即可。 对于 UCC256403,您需要包括一个接地电阻以设置突发阈值比率。

    请参阅 UCC256403的以下帖子:

    UCC256403:关于噪音进入 BW 引脚时的故障-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    “BW 引脚对脉冲模式进行编程,并需要接地阻抗才能在切换开始前对其进行编程。  对其编程时,52 uA 的电流从 BW 引脚中输出,因此在该引脚上添加大量电容可能会阻止设置正确的脉冲模式。

    在数据表中,转到第9页,查找 RWMgmt1..7。  在通电过程中,从该引脚到接地的电阻需要在数据表中相等。   例如,如果要禁用突发,则将禁用 RBWMPrgm6。  接地电阻需要在2422欧姆和3038欧姆之间。  如果您在辅助设备上使用 BW 分频器,这将是 BW 高低电阻并联的阻抗。  如果您没有在辅助绕组上使用 BW 或使用 OVP。  因此,您只需将电阻器绑在接地上,然后选择所需的突发模式选项。

    如果您在无负载条件下未使用突发模式,则请勿使用,因为 增益无法控制得太低,因此输出可能会爬升并跳动。  这可以通过预载电阻器轻松解决。

    增加 BW 引脚对地的电阻有助于解决一些噪音问题。  如果您仍有噪音问题,并且想要添加电容器,我建议使用22到100 pF"的小型电容器。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta

    感谢您的支持。

    还有一个问题。

    部件:UCC256403

    输入:DC 205V

    输出:12V / 12.5A (150W)

    LM:192.3uH / LR:27uH / Cr:78nF

    问题

    1. 如果你看波形,它不是恒定的。  问题是什么?

    2. 请查看 苏格兰健康委员会的价值。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_PC1L009V.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您能否告诉我上传的波形与哪个信号对应? 是 iSNS 信号吗?

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    波形为变压器(主)电流。

    请参阅以下内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您能否分享您设计的设计计算器。 如果我有设计计算器,我可以很容易地查看原理图。

    您还可以共享 这些波形 iSNS,VCR 信号,输出,输出(放大和缩小版本)。

    此致

    曼尼甘塔