“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,Team,
根据 https://www.ti.com/lit/pdf/slva079, 可以 通过以下公式计算 LDO 的精度:
但是 TPS797数据表没有提供 Vo,A (误差放大器电压漂移)和 Vo,ref (参考电压漂移)!
如果我们为 R1和 R2使用1%的电阻器,您能否确认 Vo,r = 3.3V 的2%= 66mV?
但是 TPS79733内部 R 分流器的容差是多少?
谢谢,祝好,汉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Team,
根据 https://www.ti.com/lit/pdf/slva079, 可以 通过以下公式计算 LDO 的精度:
但是 TPS797数据表没有提供 Vo,A (误差放大器电压漂移)和 Vo,ref (参考电压漂移)!
如果我们为 R1和 R2使用1%的电阻器,您能否确认 Vo,r = 3.3V 的2%= 66mV?
但是 TPS79733内部 R 分流器的容差是多少?
谢谢,祝好,汉斯
嗨,汉斯,
这是一份更好的文档,用于评估 LDO 的准确度:
https://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf
我希望这能有所帮助!
谢谢,
吉米
你好,Aaron,
我们正在寻找<=2%的精度,并使用 SLVA079中示例中的值计算大约1.6%。
这是现实的吗?
线路调节(∆VLR) | 0 | 输入稳定 | |
负载调节(∆VLDR) | 0 | 无负载变化 | |
参考电压漂移(∆Vo,参考) | 0.033 | 五 | 估计为1% |
放大器电压漂移错误(∆Vo,A) | 0.00125. | 五 | 10µV μ C/°C 的估计值 |
外部电阻器容差(∆Vo,r) | 0.033 | 五 | 1% |
温度系数(∆VTC) | 0.0225 | 五 | 根据图4 DS,50mA 时 |
额定电压 | 3.3. | 五 | |
输出 | 0.05% | A | |
精度= | 1.570449 | % |
谢谢,致以诚挚的问候,
汉斯