This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS797:TPS79733精度计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075117/tps797-tps79733-accuracy-calculation

部件号:TPS797
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,Team,

 根据 https://www.ti.com/lit/pdf/slva079, 可以 通过以下公式计算 LDO 的精度:

但是 TPS797数据表没有提供  Vo,A (误差放大器电压漂移)和 Vo,ref (参考电压漂移)

如果我们为 R1和 R2使用1%的电阻器,您能否确认 Vo,r = 3.3V 的2%= 66mV?

但是 TPS79733内部 R 分流器的容差是多少?

谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,汉斯,

    这是一份更好的文档,用于评估 LDO 的准确度:

    https://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    App-note SLVA423中描述的准确度仅基于外部电阻器和参考电压。 TPS79733具有内部电阻器,数据表不提供精度。 此外,未指定内部引用。

    请回答我的初始问题。

    谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,汉斯,

    一名高级工程师将很快为您提供更好的答案。

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hans,

    误差信号放大器偏移和漂移不是我们为线性稳压器提供的典型规格。  本数据表中的±4%精度规格包含与线路调节,负载调节和温度漂移相关的公差。 此外,我们通常在晶片测试或最终测试时修剪内部电阻器(即比率),以优化器件的精度。 这也将包括在±4%的总体规格中。  

    您是否希望为您的应用提高准确性?  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我知道,我知道:-)是的,我正在寻找提高准确性的方法。 是否有其他方法来计算实际准确度? 也许我们可以忽略 R 分配器的容忍吗? 但基准漂移和偏移漂移仍未知...

    谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们正在寻找<=2%的精度,并使用 SLVA079中示例中的值计算大约1.6%。

    这是现实的吗?

    线路调节(∆VLR) 0 输入稳定
    负载调节(∆VLDR) 0 无负载变化
    参考电压漂移(∆Vo,参考) 0.033 估计为1%
    放大器电压漂移错误(∆Vo,A) 0.00125. 10µV μ C/°C 的估计值
    外部电阻器容差(∆Vo,r) 0.033 1%
    温度系数(∆VTC) 0.0225 根据图4 DS,50mA 时
    额定电压 3.3.
    输出 0.05% A
    精度= 1.570449 %

    谢谢,致以诚挚的问候,

    汉斯