This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:uc21540

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075671/ucc21540-ucc21540

部件号:UCC21540

您好,

我正在使用 UCC21540栅极驱动器 IC 处理全桥转换器。原理图附于下文。

我有几个问题,如下所述

1-我是否可以为 VDDA 和 VDDB 使用两种不同的电源,或者可以为两种 VDD 使用单个电源?

2-如果 VDDA 和 VDDB 同时使用单电源,我能否将 VDD 电源的负极端子连接至 VSSB?

3-在哪里连接 IC 的 VDDB 针脚? 至 Bootstrap 二极管的阳极或阴极?

连接高压直流总线电源后,4芯 IC 损坏。原因是什么?

如果是 required.e2e.ti.com/.../TH_2D00_1927_2D00_SCHEMATIC.pdf,请建议对电路进行任何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您联系 E2E!

    关于前三个问题,我建议参考 设备数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21540.pdf#page=28)中的“典型应用”图(图10-1,第28页),该图显示半桥配置示例。 总结:

    1. 是的,您可以在引导配置中为两个通道使用单个电源。
    2. 是的,请参见上面提到的数字作为示例!
    3. 如果使用图10中所示的引导配置,VDDA 将连接到引导二极管的阴极,VDDB 将连接到 VSS。

    关于问题4,设备已指定了绝对最大电压额定值,在这种情况下可能会违反这些额定值。 根据压力的位置,有许多不同的失效机制。 本白皮书 可让您了解可能出现的不同故障模式: https://www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf 。

    为供您参考,数据表中的第10部分(以及 本应用说明https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf) 包含了选择适当引导组件的指导和方程式。 根据您分享的示意图,我发现 Rboot 是100Ω,高于一般推荐的值(1Ω- 20Ω)。 这是一个需要考虑的因素,因为非常高的引导电阻值将增加时间常数并导致启动时间更慢(请阅读以上应用手册第3.4节中的更多内容)。

    如果这回答了您的问题,请告诉我们。 如果没有,请随时提出更多问题。 谢谢!

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当两 个 UCC21540 IC 用于驱动全桥桥接转换器时。高速侧门驱动器输出(即 outa)的最大电压是多少?

    VSSA 和 outa 处 的波形与地面相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的跟进。 我对您的问题并不十分清楚,但我将尝试用以下信息回答这些问题。 如果您的问题得到了解答,请告诉我!

    有关这些引脚的最大额定值(包括输出信号电压),请参阅下表(第7.1和7.3节)。

    该设备可以处理 DW 封装的信道到信道隔离电压高达1500V (dwk 封装的信道到信道隔离电压高达1850V)。 但是,实际的信道到信道电压可以受系统标准的限制。 有关 详细说明,请参阅此常见问题解答。

    如果这没有回答你的问题,请澄清你想知道的内容,我会立即回复你。

    谢谢!

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔