This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:使用 TPS61169DCR 进行设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074956/tps61169-designing-with-tps61169dckr

部件号:TPS61169
“线程:LM3410”中讨论的其它部件

大家好,团队
我们希望为其中一个项目设计阀门驱动器(形状记忆)。
该阀是一个外形存储阀,电阻为2.2欧姆最大额定功率为0.3瓦
维尔需要恒流驱动器。
我们有八(8)个这样的阀门,其中只有四(4)个在任何特定时间都可以运行。
8个阀串联电气连接。
使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。
我的输入来自3.7V 额定电压电池(2.8V - 4.2V)
通过阀门的电流最大为250mA。

1)。 我相信,TPS61169DCR 是我们的最佳选择。 如果无法使用,请建议使用另一个芯片。
2)。 慕斯或 Digikey 中没有相同的芯片。 是否有任何可能的替代方案?
3)。  我认为,当 PWM 针脚保持在低位时,IC 将被禁用,当 PWM 针脚保持在3.3V 时,IC 将被启用。
4)。  TPS61169DCR IC 是否能够驱动350mA 的负载电流?
5)。 芯片不支持负载断开,是否有可用于负载断开的 IC?
6)。 通常,几乎所有直流-直流转换器(降压和升压)都只提到其开关电流。 开关电流与输出电流有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shibin

      对于这一要求,我想知道输出电压的状况。 不确定阀门的特性,如果是电阻负载,则在电流较小时,输入电压会大于输出电压。 61169只能支持增强拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,
    感谢你的回复。
    任何阀门的电压都是1V。
    因此,8个阀门串联提供8V。
    一次只有4个阀门处于活动状态。
    其余4个阀门将被旁通,并将平行 MOSFET 连接到每个阀门。
    这些阀门是使用同意电流驱动器驱动的。
    因此,我希望电压将在升压拓扑中调整。
     LM3410YSD/NOPB 的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shibin

      因此,根据您的描述,大多数情况下需要使用 SEPIC 转换器 Vo=4V,Vin 可能高于此值。

      LM3410可用于此应用,以满足电流额定值和升/降功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森您好,
    感谢你的回复。
    该阀的电阻为2.2 - 3欧姆。
    因此,阀的压降将为3*0.25=0.75V。

    鼓风机输出所需的最大电压是4个工作阀的电压总和,而 FET 的压降=(4*.75)+(4*[0.55*0.25])=3.55V  (在感应电阻器 R=VFB/ILED 上增加压降=190mV/250mA =0.76欧姆,压降=0.76*250mA)
    当只有一个阀门工作时,直流-直流转换  器输出所需的电压为(1*.75)+(7*[0.55*0.25])=1.71V (在感应电阻器 R=VFB/ILED 上增加压降= 190mV/250mA = 0.76欧姆,压降= 0.76*250mA = 190mV)。
    1)。 我的上述计算是否正确? 如果我错了,请纠正我。
    2)。  在上述两种计算中,有时输出所需的电压小于输入电压。 这方面是否有任何问题?

    3)。 IC LM3410是否 能够提供250mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shibin

      1.您的计算是正确的

      这意味着需要 SEPIC 电路来实现增压或降压功能。

      3. Lm3410可以提供250mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,
    感谢你的回复。
    LM3410数据表第15页显示“SEPIC 转换器能够调节输出电压,其幅度大于或小于输入电压”。
    如果我的计算正确,因为电池电压可能从2.8V 到4.2V 不等,在某些情况下,我所需的输出电压高于或低于输入电压。
    我希望 SEPIC 转换器能解决这个问题

    如何在 SEPIC 拓扑中找到电感器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shibin

      我只是找到了一份文档,您可以将其作为设计 SEPIC 拓扑的参考。

    A-1484设计 SEPIC 转换器(修订版 英)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shibin

       如果没有其他问题,我将结束 这条线程。 谢谢!