“线程:LM3410”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们希望为其中一个项目设计阀门驱动器(形状记忆)。
该阀是一个外形存储阀,电阻为2.2欧姆,最大额定功率为0.3瓦。
维尔需要恒流驱动器。
我们有八(8)个这样的阀门,其中只有四(4)个在任何特定时间都可以运行。
8个阀串联电气连接。
使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。
我的输入来自3.7V 额定电压电池(2.8V - 4.2V)。
通过阀门的电流最大为250mA。
1)。 我相信,TPS61169DCR 是我们的最佳选择。 如果无法使用,请建议使用另一个芯片。
2)。 慕斯或 Digikey 中没有相同的芯片。 是否有任何可能的替代方案?
3)。 我认为,当 PWM 针脚保持在低位时,IC 将被禁用,当 PWM 针脚保持在3.3V 时,IC 将被启用。
4)。 TPS61169DCR IC 是否能够驱动350mA 的负载电流?
5)。 芯片不支持负载断开,是否有可用于负载断开的 IC?
6)。 通常,几乎所有直流-直流转换器(降压和升压)都只提到其开关电流。 开关电流与输出电流有何关系?