请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL431 “线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
以下是一个令人困惑的项目,需要您帮助了解 TL431BCLP 部分。
ΔIka 使用 TL431BCLP 并测试它的动态阻抗规格|Zka|。在测试历史记录中,它始终是 ΔVka Ω/Δ T 的正结果。 但我们最近购买的这一零件的结果是负的,Ika 的变化方向不同于 VKA,但绝对值仍在范围内。
如果结果正常吗? 当我计算|Zka|带来的偏移量时,如果文华为负值,会有什么不同?
谢谢
此致
美麻