This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431动态阻抗规格

Guru**** 2531890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075295/tl431-tl431-dynamic-impedance-spec

部件号:TL431
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下是一个令人困惑的项目,需要您帮助了解 TL431BCLP 部分。

 ΔIka 使用 TL431BCLP 并测试它的动态阻抗规格|Zka|。在测试历史记录中,它始终是 ΔVka Ω/Δ T 的正结果。 但我们最近购买的这一零件的结果是负的,Ika 的变化方向不同于 VKA,但绝对值仍在范围内。

如果结果正常吗? 当我计算|Zka|带来的偏移量时,如果文华为负值,会有什么不同?

谢谢

此致

美麻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    这里有什么更新? 寻找您的意见。

    谢谢

    巴西

    米娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米娅  

    根据我的理解,当您增加 VKA 时,IKA 正在下降。 这不是设计所能做到的。  

    请您解释测试电路吗? 如何改变 VKA。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米娅

    在我们通过邮件讨论这个话题时,我将结束这个话题。

    此致

    Trailokya