“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
1.
我注意到,尽管存在严重失衡(单元格1 = 4271mV,单元格2 = 4170mV),但在充电终止后的~10分钟内,CB 和 BAL_EN 已被清除。 设备 无法进入睡眠状态,并启用 CBR。
我已附加我的配置文件。
根据 电路的外部平衡功能计算值,我已从默认值中减少了巴尔时间/mAh。 但是,将这些值扩展到文件中的~10倍不起作用。
CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/Draft_5F00_6S_5F00_Config.gg.csv
2.
我们的 BQ40Z80 SMBus 接口到 BMS PCB 上的微控制器。 为节省电能,微控制器及其电源 在5分钟后关闭,从而使 SMBus 线路变低。 这将导致 BQ40Z80在小超时后进入休眠状态。
我的问题是,如果存在较大的细胞失衡,从而平衡可以在放松状态下继续,是否可能延迟进入睡眠状态?
我尝试在睡眠中设置细胞平衡,但这会导致细胞释放速度相当快,即使细胞几乎完全平衡……例如,如果设置 CBS,每周4安培6S 细胞的 RSOC 会下降10-20%。
如果 BMS 处于适合平衡的状态,充电期间或充电或放电后5分钟内,我很困惑如何实现大量平衡。