This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:电流消耗

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076246/tpsm265r1-current-consumption

部件号:TPSM265R1

您好,TI 支持团队

 我们最近从 Recom R-7815-0.5降压转换器切换到了 TPSM265R1。 我们将输出电压设置为13.5V 左右。 我们看到的第一件事是空载消耗比 Rec-Variant 高25mA,尽管我们降低了1.5V,并且具有相同的电阻负载。 偏差不是恒定的。 有些消耗电流为25mA,有些消耗电流仅为10mA。 我希望它能多一些,但不能达到500mW。

我的电路中是否有遗漏?

此致

西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    零件使用的输入电压是多少? 您可以尝试使用24V 输入并检查输入电流
    L1的价值也是什么? 如果 L1太大,则 VIN 可能会振荡。  

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里夫

    输入电压为26V。 L1是一种铁氧体,我已经认为这是原因。 它来自“Wuerth Elektronik”,我用一座0r 桥取代了它。 结果相同。 我还尝试用10uF 替换1uF 盖。 没有什么改变。 也许是因为我们的焊接工艺,它们被损坏了。 该部件在蒸汽相回流系统中是否可焊接?

    此致

    西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西奥  

    让我首先与我们的内部团队核实这一点。  

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西奥

    我与我们的内部团队进行了核对, 反馈是我们使用传统型回流系统对包裹进行了认证,因为我们的大多数客户都使用相同的流程。 遗憾的是,我们没有关于使用蒸汽相焊接的任何数据。  

    谢谢你  

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里夫

    我们将生产更多的系统来检查问题是否存在。 我们还对占地面积做了一些小改动。 也许这也有帮助。

    此致

    西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西奥

    感谢您的更新,如果您有任何其他问题,请告诉我们。  
    或者,您也可以使用我们的评估模块作为比较测量

    https://www.ti.com/tool/TPSM265R1EVM

    谢谢你  

    -阿里夫