您好,TI 支持团队
我们最近从 Recom R-7815-0.5降压转换器切换到了 TPSM265R1。 我们将输出电压设置为13.5V 左右。 我们看到的第一件事是空载消耗比 Rec-Variant 高25mA,尽管我们降低了1.5V,并且具有相同的电阻负载。 偏差不是恒定的。 有些消耗电流为25mA,有些消耗电流仅为10mA。 我希望它能多一些,但不能达到500mW。
我的电路中是否有遗漏?

此致
西奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI 支持团队
我们最近从 Recom R-7815-0.5降压转换器切换到了 TPSM265R1。 我们将输出电压设置为13.5V 左右。 我们看到的第一件事是空载消耗比 Rec-Variant 高25mA,尽管我们降低了1.5V,并且具有相同的电阻负载。 偏差不是恒定的。 有些消耗电流为25mA,有些消耗电流仅为10mA。 我希望它能多一些,但不能达到500mW。
我的电路中是否有遗漏?

此致
西奥
您好,西奥
感谢您的更新,如果您有任何其他问题,请告诉我们。
或者,您也可以使用我们的评估模块作为比较测量
https://www.ti.com/tool/TPSM265R1EVM
谢谢你
-阿里夫