请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25883 大家好,我们正在使用 BQ25883设计一个应用程序,但我对 SW 和 BTST 引脚之间的47nF bootstrap 电容器有疑问。 由于这是 PCB 上唯一的47nF 部件,我想知道用100nF 电容器代替它是否可以接受?
同样,我是否可以将4.7uF REGN 旁通电容器增加到10uF 陶瓷,而不会产生任何不良影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.