This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883 Bootstrap 电容器

Guru**** 1755960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076033/bq25883-bq25883-bootstrap-capacitor

部件号:BQ25883

大家好,我们正在使用 BQ25883设计一个应用程序,但我对 SW 和 BTST 引脚之间的47nF bootstrap 电容器有疑问。 由于这是 PCB 上唯一的47nF 部件,我想知道用100nF 电容器代替它是否可以接受?

同样,我是否可以将4.7uF REGN 旁通电容器增加到10uF 陶瓷,而不会产生任何不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zac 您好!

    增加 REGN 旁路电容正常。

    增加 BTST 也应该是,但我将在 EVM 上验证这一点,我会再回来。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯,您好,感谢您的确认。 增加 REGN 电容肯定有助于简化 BOM。 感谢您采取步骤验证 BTST 电容,并等待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zac 您好!

    根据我的测试,增加 BTST 电容会影响设备的切换频率。  该数据表为0.047uF 的 BTST 电容器进行了规格说明,因此该数据表不符合规格,因此我们无法保证性能。  您可以参考数据表第69页,了解更改切换频率如何影响设备。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢查对,查尔斯。 根据这些信息,我们将坚持47nF 的建议。