This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026EVAL:PSpice 瞬态模型模拟错误

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075928/lm5026eval-pspice-transient-model-simulation-error

部件号:LM5026EVAL
“线程”中讨论的其它部件:LM5026UCC2897A

您好 TI 团队,

我正在尝试在 PSpice for TI (17.4)中模拟 LM5026 EVAL 板(因此是 LM5026),并按照 zip 文件中的文档执行操作。 我相应地配置了库文件(评估版 board.lib 和 lm5026.lib),但在模拟中遇到了如下许多错误 :

可以帮我解决这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suheyl,

    我需要时间与同事合作。 我将由 COB 2022年02月11日 回复。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suheyl,

    在 TI 的 PSPICE 上运行 SIM 时,我看到的错误与您报告的错误相同。 问题似乎在于原始 PSPICE 模型是使用 Cadence/PSPICE 的完整版本创建的。 当我们在面向 TI 的 PSPICE 上运行模型时,首先发生的事情是重建索引文件(.IND),我们看到警告/错误,例如 :“警告:库文件 xyz.ind 的格式不正确”和“创建新的索引文件 xyz.ind””

    也可能是,SIM 模型中使用的组件不是基于 TI 的,因为 TI 的 PSPICE 要求这样做。

    在这两种情况下,如果在启动 SIM 运行期间出现这些错误,则表明其现有格式的模型与 TI 的 PSPICE 不兼容,但应在 Cadence/PSPICE 完整版本中按预期运行。 我对无法在 TI 的 PSPICE 上运行 SIM 感到非常遗憾。

    由于 LM5026是有源钳位控制器,TI 还提供 UCC2897A 作为有源钳位 PWM 选项。 如果这可能是您可以接受的选项,请查看 此处提供的 UCC2897A PSPICE 和 TINA SIM 型号

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    再次感谢你能抽出时间。 我更喜欢使用 LM5026,因为它具有热关机功能。 我尝试了 Cadence/PSpice 上的模型,它就像你说的那样工作,我会继续使用它。  

    最佳

    Suheyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suheyl,

    了解并很好地听到您正在使用 LM5026 PSPICE 模型。 感谢您通过 E2E 进行连接,并感谢您对 TI 产品的关注。

    此致,

    史蒂夫·M