“线程”中讨论的其它部件:LM5026, UCC2897A
您好 TI 团队,
我正在尝试在 PSpice for TI (17.4)中模拟 LM5026 EVAL 板(因此是 LM5026),并按照 zip 文件中的文档执行操作。 我相应地配置了库文件(评估版 board.lib 和 lm5026.lib),但在模拟中遇到了如下许多错误 :


可以帮我解决这个问题吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队,
我正在尝试在 PSpice for TI (17.4)中模拟 LM5026 EVAL 板(因此是 LM5026),并按照 zip 文件中的文档执行操作。 我相应地配置了库文件(评估版 board.lib 和 lm5026.lib),但在模拟中遇到了如下许多错误 :


可以帮我解决这个问题吗? 谢谢。
Suheyl,
在 TI 的 PSPICE 上运行 SIM 时,我看到的错误与您报告的错误相同。 问题似乎在于原始 PSPICE 模型是使用 Cadence/PSPICE 的完整版本创建的。 当我们在面向 TI 的 PSPICE 上运行模型时,首先发生的事情是重建索引文件(.IND),我们看到警告/错误,例如 :“警告:库文件 xyz.ind 的格式不正确”和“创建新的索引文件 xyz.ind””
也可能是,SIM 模型中使用的组件不是基于 TI 的,因为 TI 的 PSPICE 要求这样做。
在这两种情况下,如果在启动 SIM 运行期间出现这些错误,则表明其现有格式的模型与 TI 的 PSPICE 不兼容,但应在 Cadence/PSPICE 完整版本中按预期运行。 我对无法在 TI 的 PSPICE 上运行 SIM 感到非常遗憾。
由于 LM5026是有源钳位控制器,TI 还提供 UCC2897A 作为有源钳位 PWM 选项。 如果这可能是您可以接受的选项,请查看 此处提供的 UCC2897A PSPICE 和 TINA SIM 型号。
感谢您通过 E2E 进行连接。
此致,
史蒂夫