请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76940 “线程:BQ76200”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
当解除静态+4 kV 时,设备将卡住,重置 MCU 时,设备将恢复正常。 客户想知道原因是什么。 请检查一下。 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
当解除静态+4 kV 时,设备将卡住,重置 MCU 时,设备将恢复正常。 客户想知道原因是什么。 请检查一下。 谢谢。
此致,
樱桃
您好 Luis,
[引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1076080/bq76940- static-Electric-Disnement-issue/3983229#3983229]]\n 您能否描述一下当设备“卡住”时,客户到底遇到了什么问题? [/引用]IIC 仍有通信,3.3V 电源无输出。 上部计算机上的12字符串采样电压为16 mV, 所有3个温度样本均为-30°C 重新启动电源,它可以正常工作。
[引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1076080/bq76940-静电释放问题/3983229#3983229"]共享其原理图将很有帮助。原理图与 BQ76200的8.2相似。
谢谢,此致,
樱桃