This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:静电放电问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076080/bq76940-static-electricity-discharging-issue

部件号:BQ76940
“线程:BQ76200”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

当解除静态+4 kV 时,设备将卡住,重置 MCU 时,设备将恢复正常。 客户想知道原因是什么。 请检查一下。 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!  

    您能否描述一下当设备“卡住”时客户到底看到了什么问题?  

    通常,使用 ESD,您希望使电流远离可能对大型瞬变敏感的电子产品。

    分享他们的示意图将很有帮助。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1076080/bq76940- static-Electric-Disnement-issue/3983229#3983229]]\n 您能否描述一下当设备“卡住”时,客户到底遇到了什么问题?  [/引用]

    IIC 仍有通信,3.3V 电源无输出。 上部计算机上的12字符串采样电压为16 mV, 所有3个温度样本均为-30°C 重新启动电源,它可以正常工作。

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1076080/bq76940-静电释放问题/3983229#3983229"]共享其原理图将很有帮助。

    原理图与 BQ76200的8.2相似。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我注意到你用这个问题开辟了新的思路。  

    我将结束这条线程,可以在另一条线程中继续。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门