This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2770785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076169/ucc28951-q1-ucc28951-q1

部件号:UCC28951-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC28951UCC28950

我正在测试使用 UCC28951QPWRQ1控制器的主板(3.6千瓦相移全桥直流到直流转换器)。 我正面临一个问题,就是在 VDD 下 IC 的电流消耗约为250mA,VDD 的电压为9V,而不是板上的12V。我想知道 IC 能使所有这些电流消耗的原因 VDD 处的电压变为9V,而不是12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC28951不应消耗太多电流。  设备不直接驱动 FET,VREF 短路电流最大为-53 mA。  IDD 启动电流小于270 uA。

    输出不是直接驱动 FET。  因此,它们不应装载 VDD。

    我会调出所有设备针脚,以确保没有任何东西对地短路。  如果一切正常,则可能是设备损坏,您可以尝试使用另一台设备查看是否可以解决问题。

    或许值得抓住 UCC28950 EVM 评估设计和设计性能。  UCC28950在参数上与 UCC28951相同。  唯一的区别是 UCC28951可以设计用于稍多的占空比。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更换 IC,但问题仍然存在。

    此外,IC 正在抽取250 mA,并且变得很热。  

    您是否知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否用欧姆测量引脚以查看是否有任何东西对地短路或未按应有的方式连接?

    您是否有一个示意图可供分享以供审核?

    检查参考或输出是否短路。  设备不应消耗250 mA 电流。

    在进行故障排除时,请使用直流偏置电源并将电流限制为100 mA,以免损坏 IC。  这种电流会损坏 IC。

    此致,