“线程”中讨论的其它部件:UCC28951, UCC28950
我正在测试使用 UCC28951QPWRQ1控制器的主板(3.6千瓦相移全桥直流到直流转换器)。 我正面临一个问题,就是在 VDD 下 IC 的电流消耗约为250mA,VDD 的电压为9V,而不是板上的12V。我想知道 IC 能使所有这些电流消耗的原因 VDD 处的电压变为9V,而不是12V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在测试使用 UCC28951QPWRQ1控制器的主板(3.6千瓦相移全桥直流到直流转换器)。 我正面临一个问题,就是在 VDD 下 IC 的电流消耗约为250mA,VDD 的电压为9V,而不是板上的12V。我想知道 IC 能使所有这些电流消耗的原因 VDD 处的电压变为9V,而不是12V。
您好,
UCC28951不应消耗太多电流。 设备不直接驱动 FET,VREF 短路电流最大为-53 mA。 IDD 启动电流小于270 uA。
输出不是直接驱动 FET。 因此,它们不应装载 VDD。
我会调出所有设备针脚,以确保没有任何东西对地短路。 如果一切正常,则可能是设备损坏,您可以尝试使用另一台设备查看是否可以解决问题。
或许值得抓住 UCC28950 EVM 评估设计和设计性能。 UCC28950在参数上与 UCC28951相同。 唯一的区别是 UCC28951可以设计用于稍多的占空比。
https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf
此致,