线程中讨论的其他部件:LM505050-1, LM74700-Q1
需要对以下设计进行设计审查:
PCB 布局:
顶层:

第2层(GND1):

第3层(SIG1):

第4层(SIG2):

第5层(GND2):

底层:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要对以下设计进行设计审查:
PCB 布局:
顶层:

第2层(GND1):

第3层(SIG1):

第4层(SIG2):

第5层(GND2):

底层:

Shyam,您好!
请分享已填充的设计计算器以查看设计。 该计算器可从 LM5069设计计算器(修订版 d)
此外,请与我共享源布局文件以查看布局。
一些问题和意见:
1.您需要输入反极性吗? 这是为什么要添加 D31? 如果是,D3应是双向型 TV 二极管。
我们有 LM7400-Q1和 LM505050-1 来代替 LTC4357。 如果您对这些设备有任何疑问,请检查并告知我们。
此致,
Rakesh
你好,Rakesh,
下面是原理图和布局文件。
此外,还可以使用在线 Altium 查看器来查看布局。
谢谢,
Shyam
Shyam,您好!
设计看起来不错。 我建议对小的成分值进行小幅更改,以进一步改善 SOA 利润和瞬态免疫。
带有这些值的 PFA 设计计算器。
e2e.ti.com/.../1754.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_48V_5F00_30A.xlsx
关于布局,我有一条评论。 将 Vin 旁通电容器 C141置于靠近电源轨的位置,或使波形较厚。

此致,
Rakesh