This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:需要设计审查- LM5069MM-1

Guru**** 2539070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075225/lm5069-design-review-needed---lm5069mm-1

部件号:LM5069
线程中讨论的其他部件:LM505050-1LM74700-Q1

需要对以下设计进行设计审查:

PCB 布局:

顶层:

第2层(GND1):

第3层(SIG1):

第4层(SIG2):

第5层(GND2):

底层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    请分享已填充的设计计算器以查看设计。 该计算器可从 LM5069设计计算器(修订版 d)

    此外,请与我共享源布局文件以查看布局。

    一些问题和意见:

    1.您需要输入反极性吗? 这是为什么要添加 D31? 如果是,D3应是双向型 TV 二极管。

    我们有 LM7400-Q1和 LM505050-1 来代替 LTC4357。 如果您对这些设备有任何疑问,请检查并告知我们。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    下面是原理图和布局文件。

    此外,还可以使用在线 Altium 查看器来查看布局。

    谢谢,

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    希望快速检查是否需要更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    感谢您提供详细信息。

    我将在 2月10日之前回顾并返回

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    是否可能在2月9日之前获得,因为我们必须在10日之前将其发送给 FAB。

    谢谢,

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,想检查是否有任何初始反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    设计看起来不错。 我建议对小的成分值进行小幅更改,以进一步改善 SOA 利润和瞬态免疫。

    1. 将功率限制降低到200W。 使用 Rpwr = 38k
    2. 在启动期间,使用47nF 的 DVDT 上限提高 SOA 利润
    3. 将定时器电容器增加到10nF,将故障定时器设置为~500us。 这有助于支持瞬态负载并提高负载/电源干扰的抗噪性。

    带有这些值的 PFA 设计计算器。  

    e2e.ti.com/.../1754.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_48V_5F00_30A.xlsx

    关于布局,我有一条评论。 将 Vin 旁通电容器 C141置于靠近电源轨的位置,或使波形较厚。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我看到您建议将功率限制降低到200W,但负载的总电流为30A @48V,这更是如此。 200瓦功率是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    功率限制设置是为了在启动期间限制整个 FET 的应力。 它不适用于输出负载功率限制。

    此致,  

    Rakesh