各位专家:
你好。 我们有客户提供的案例。
根据数据表,电压输入可以是3.4伏至5.5伏。 但是,在我们设计的主板上,输入电压最小值为4.9V,以实现充电。
为什么不能使用3.8V 或4.2V?
客户端正在独立模式下使用它(没有与 MCU 的 I2C 通信)
CD 保持打开状态,Iprterm,ISET 和 Ilim 通过一个0r 电阻器连接到接地。
其他信息:
“我想将电池放在 BQ25122输入上,以便为另一个电池充电。 事实上,有一个充电站的电压为3.6V 至4.2V,可以用电池为另一台产品充电。 充电站配有一个电池,我设计了一个带有较小电池(包括 BQ25122)的耳塞辅助装置。我附了示意图。
我删除了 R2和 R4=R5=R6=0。
我在 J1和 J2电极上安装了外部电源。 电池是锂离子电池。
如果电压小于4.7伏,则电池不能充电。 如果输入电压>4.7伏,则充电电流为10mA。
为什么 Vin 的充电电压低于4.7伏? 根据数据表,输入电压最小值为3.4伏。”
以获得您的指导。
谢谢你。
此致,
阿基·A.