This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:3.8Vin 或4.2Vin 无法开始充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076373/bq25122-not-possible-for-3-8vin-or-4-2vin-to-start-charging

部件号:BQ25122

各位专家:

你好。 我们有客户提供的案例。

根据数据表,电压输入可以是3.4伏至5.5伏。 但是,在我们设计的主板上,输入电压最小值为4.9V,以实现充电。
为什么不能使用3.8V 或4.2V?

客户端正在独立模式下使用它(没有与 MCU 的 I2C 通信)

CD 保持打开状态,Iprterm,ISET 和 Ilim 通过一个0r 电阻器连接到接地。

其他信息:
“我想将电池放在 BQ25122输入上,以便为另一个电池充电。 事实上,有一个充电站的电压为3.6V 至4.2V,可以用电池为另一台产品充电。 充电站配有一个电池,我设计了一个带有较小电池(包括 BQ25122)的耳塞辅助装置。我附了示意图。

我删除了 R2和 R4=R5=R6=0。
我在 J1和 J2电极上安装了外部电源。 电池是锂离子电池。
如果电压小于4.7伏,则电池不能充电。 如果输入电压>4.7伏,则充电电流为10mA。
为什么 Vin 的充电电压低于4.7伏? 根据数据表,输入电压最小值为3.4伏。”

以获得您的指导。

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    示意图看起来正常。 我有一个问题-电池到电池充电正常,但如果主电池为3.7伏-它将无法完全为辅助电池充电。 之间是否有转换器? 如果您有一个方框图,这将非常有用,因为我觉得两者之间缺少一些东西。  

    现在,就设备而言,它不会充电—VIN 电压有效时,VINDPM 环路可防止损坏适配器。 在 BQ25122上启用了 VINDPM,并将其设置为4.6V。  

    您将需要禁用 VINDPM 环路,或者使用默认禁用 VINDPM 的设备,以便在较低电压下充电。  

    但即便如此,3.4伏电池仍无法为要求转换元件的辅助蓄电池充满电。  

    此致,

    Gautham