This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS65941x + LP8764x PMIC

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075417/tps6594-q1-tps65941x-lp8764x-pmics

部件号:TPS6594-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TPS6594EVM测试

您好 TI 团队。

我们在设计中遵循 PROC105E5, 并希望检查 TPS6594-Q1的某些功能。

问题1:当 UV/OV/Ilim 发生但寄存器值仍为0时,该标志应该变为1。

当前 BUCK1到5A,但0x5C 标志不会改变。

问题2:为什么不能修改 EN_DRV(0x80、0x82)?

问题3:如何检查和验证检查监视程序通信?

谢谢,致以诚挚的问候,

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.从您的寄存器中读出,当前限制中断被屏蔽。 寄存器0x49读取0xBB。 屏蔽后中断将不会触发。

    2.要控制 EN_DRV 引脚,必须完全禁用看门狗,并为 SOC 或 MCU 启用 ESM。 另一个选项是完全启用监视程序。

    我会让同事跟进你的监督沟通问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6594-q1.pdf#page=100中介绍了看门狗通信 。  

    如果配置使用 disable_WDOG 引脚(TPS6594-Q1的 GPIO8)设置 WD_PWRHOLD 位,请注意。  最初的4个答案将把 PMIC 看门狗从长窗口移出,而第二个4 (正确)答案将导致 WD_FIRST_OK 位被设置。

    如果您使用的是 TPS6594EVM,请考虑使用可扩展 PMIC GUI 中的看门狗页面。

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ->1.I 可以在更改0x49寄存器值后读取0x5C。 谢谢你。

    ->2.要控制 EN_DRV 引脚,必须完全禁用监视程序,并为 SOC 或 MCU 启用 ESM。

    禁用看门狗后,通过将 TPS6594的高 GPIO8拉至3.3V,无法修改寄存器0x80。

    如何检查 SOC 或 MCU 的 ESM 启用情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗功能寄存器(0x401~0x40A)

    0x401~0x40A 在地址0x4C 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用用户名="494833" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1075417/tps6594-Q1-tps65941x-lp8764x-PMICs/3982307#3982307]0x401~0x40A 位于地址0x4c[引用]

    如果您使用的是 TPS659412EVM,则 I2C2地址为0x12。

    第0页-> 0x48

    第1页-> 0x49

    第2页-> 0x4A

    第3页-> 0x4B

    第4页-> 0x12

    在 PDN 解决方案中, https://www.ti.com/lit/ug/slvuc32b/slvuc32b.pdf#page=21

    对于此配置,I2C2也位于 GPIO1和2上。   

    只要在 GPIO1和2上启用 I2C2功能,PMIC 就会在第4页上使用 I2C2。  如果不是,则使用 I2C1。

    此致,
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我建议禁用看门狗和 ESM 以测试 EN_DRV。  默认情况下,ESM 处于禁用状态。  当 nRSTOUT 引脚偏高时,GPIO8的值会锁定在看门狗电源保持中。  在 PMIC 上的启用引脚变高之前,请确保 GPIO8处于高位。  禁用后,您应该能够控制 EN_DRV 引脚。   

    此致,

    克里斯