“线程”中讨论的其它部件: TPS6594EVM, 测试
您好 TI 团队。
我们在设计中遵循 PROC105E5, 并希望检查 TPS6594-Q1的某些功能。
问题1:当 UV/OV/Ilim 发生但寄存器值仍为0时,该标志应该变为1。
当前 BUCK1到5A,但0x5C 标志不会改变。

问题2:为什么不能修改 EN_DRV(0x80、0x82)?

问题3:如何检查和验证检查监视程序通信?

谢谢,致以诚挚的问候,
汤米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队。
我们在设计中遵循 PROC105E5, 并希望检查 TPS6594-Q1的某些功能。
问题1:当 UV/OV/Ilim 发生但寄存器值仍为0时,该标志应该变为1。
当前 BUCK1到5A,但0x5C 标志不会改变。

问题2:为什么不能修改 EN_DRV(0x80、0x82)?

问题3:如何检查和验证检查监视程序通信?

谢谢,致以诚挚的问候,
汤米
您好,
数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6594-q1.pdf#page=100中介绍了看门狗通信 。
如果配置使用 disable_WDOG 引脚(TPS6594-Q1的 GPIO8)设置 WD_PWRHOLD 位,请注意。 最初的4个答案将把 PMIC 看门狗从长窗口移出,而第二个4 (正确)答案将导致 WD_FIRST_OK 位被设置。
如果您使用的是 TPS6594EVM,请考虑使用可扩展 PMIC GUI 中的看门狗页面。
此致,
克里斯
如果您使用的是 TPS659412EVM,则 I2C2地址为0x12。
第0页-> 0x48
第1页-> 0x49
第2页-> 0x4A
第3页-> 0x4B
第4页-> 0x12
在 PDN 解决方案中, https://www.ti.com/lit/ug/slvuc32b/slvuc32b.pdf#page=21

对于此配置,I2C2也位于 GPIO1和2上。

只要在 GPIO1和2上启用 I2C2功能,PMIC 就会在第4页上使用 I2C2。 如果不是,则使用 I2C1。
此致,
克里斯