This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们希望为其中一个项目设计阀门驱动器(形状记忆)。
该阀是一个外形存储阀,电阻为2.2欧姆,最大额定功率为0.3瓦。
维尔需要恒流驱动器。
我们有八(8)个这样的阀门,其中只有四(4)个在任何特定时间都可以运行。
8个阀串联电气连接。
使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。
我的输入来自3.7V 额定电压电池(2.8V - 4.2V)。
通过阀门的电流最大为250mA。
1)。 我认为 ,当 电阻调整为190mV/250mA=0.76欧姆时,IC LM3410能够提供250mA 的电流。
2)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 输出处的增压电压必须自行调整。 我是对的吗? 还是我错过了什么?
3)。 在我看来,任何时候只有4个阀门可以工作(4 * 1V),4个 MOSFET 将工作<RDS=400mE>(400mE * 250mA = 0.1V)。 增压控制器的输出总共需要4.1V 电压。
4)。 在这种情况下,我需要选择什么电感值?
5)。 如果一次只有1个阀门工作,则升压控制器输出所需的电压为1V +(7*0.1V)=1.7 V (不包括 FB 的190mV)。
6)。 此 IC 能否在这些电压轨之间自行调节?
您好,
如果输入电压范围为2.8V 至4.1V,并且假设增压二极管电压降为0.4 V,则当 LM3410未运行,未启用甚至未在电路板上安装时,输出将为2.4V 至3.7 V。 这是个问题吗? 如果是,您需要从数据表第15页开始查看 SEPIC 设计。 电池充电时,此设计是否也需要工作,如果需要,最大充电电压是多少?
上述负载4阀是最小还是1?
2.2欧姆(250 mA)为0.138W,如果我使用的最大电流为0.3W,电流将变为0.369 mA,250 mA 是否足以驱动阀门?
此致,
您好,Irwin,
感谢你的回复。
该阀的额定功率为0.14W。
该阀需要0.256A 的同意电流供应。
因此,如果4个阀门工作,IC 输出所需的电压为: 4个工作阀门之间的压降+ MOSFET 之间的压降=[(0.256*2.2)*4]+(4*0.1V)= 2.65V。
如果只有一个阀门工作,IC 输出所需的电压将为[(0.256*2.2)*1]+(7*0.1)=0.63V。
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
2)。 当输出电压低于输入电源时,IC 的行为是什么?
3)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压?
4)。 使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。 请您解释实施此操作的任何方法吗?
您好,
1)。 此 IC 是否可以进行此类配置? 不是升压转换器,请查看描述 SEPIC 转换器的数据表第15页。
2)。 当输出电压低于输入电源时,IC 的行为是什么? 如果用作增压,则 IC 的状态无关紧要,由于是增压转换器,输入电压将通过增压二极管馈入输出。
3)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压? 是,前提是选择了正确的拓扑。
4)。 使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。 请您解释实施此操作的任何方法吗? 这与我们的矩阵部件相似,TPS92662A 最多可用于12个通道,TPS92663A 最多可用于6个通道。 只要有栅极驱动电压,您也可以在所有阀门上使用 MOSFET。 由于大多数 N 沟道 MOSFET 的栅极额定值为正极和负极,因此即使电源高于接地(当然电压受限),您也可以驱动栅极额定值。 如果不超过负 VBE 电压(通常是大多数部件的-5V 最大值),您甚至可以使用 NPN 晶体管。
如果输出电压低于输入电压(看起来是这样),您可以查看 LM3405,或者仅通过电池电压进行线性调节。
此致,
您好,Irwin,
我们使用 LM3405 驱动单个阀。
1)。 但现在我们需要串联(电气)所有阀门。 由于有效电压低于输入电压,即使连续连接阀门 ,我希望我可以使用 LM3405。
2)。 当4个阀门工作时,电压将为2.65V,如果只使用1个阀门,电压将仅为0.63V。
3)。 IC LM3405能否调整输出电压?
4)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压? 是,前提是选择了正确的拓扑。 您是指总线,增压,SEPIC 还是采用正确的拓扑结构的任何内容?
Irwin 您好,
感谢您的支持。
该阀的电阻为2.2 - 3欧姆。
因此,阀的压降将为3*0.25=0.75V。
鼓风机输出所需的最大电压是4个工作阀上的电压和 FET 上的压降=(4*.75)+(4*[0.55*0.25])=3.55V (增加感应电阻器上的压降)。
当只有一个阀门工作时,直流-直流转换 器输出所需的电压为(1*.75)+(7*[0.55*0.25])=1.71V (增加感应电阻器的压降)。
我的输出电压未固定。
传感电阻器的值为 bt VFB/ILED= 190mV/250mA = 0.76欧姆。
因此,如果4个阀门工作,所需电压为3.55+0.190 = 3.74V。
如果只有1个阀,则所需的工作电压为1.71+0.190 = 1.99V。
如果实施了 SEPIC 配置,我可以在250mA 时获得这些输出电压吗?
1)。 我的上述计算是否正确? 如果我错了,请纠正我。
2)。 在上述两种计算中,有时输出所需的电压小于输入电压。 这方面是否有任何问题?
3)。 IC LM3410是否 能够提供250mA 电流?
您好,
我不确定0.55*0.25来自何处,我没有对实际的阀门和鬼阀门进行任何测量,但如果您要获得高达3.55V 的输出,则可以尝试使用 SEPIC (其他拓扑可以使用,但 LM3410不能使用) (加上升压/SEPIC 二极管降)并低于输出的输入电压。
“4) 是,升压不能使输出电压低于输入电压。 降压输出电压不能高于输入电压。 SEPIC 的输出电压可以更高也可以更低,尽管它更复杂。”
此致,
Irwin 您好,
感谢你的回复。
0.55*0.25是单个 FET 的压降。
数据表第15页显示“SEPIC 转换器能够调节输出电压,其幅度大于或小于输入电压”。
因此,我相信具有 LM3410的 SEPIC 拓扑将对我有效。 如果我错了,请纠正我。
我希望 传感电阻器的阀门被赋予 bt VFB/ILED= 190mV/250mA = 0.76欧姆。
如何在下面的 SEPIC 拓扑中找到电感器 L1和 L2的值。
Shibin 您好,
SEPIC 的描述和一些计算始于数据表第14页的底部。 您可能需要购买一个 SEPIC EVM,它的设置与您要做的事情相当接近。 我建议您了解 SEPIC 的工作原理以及电流流的位置,以便计算和设计解决方案。
此致,