This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:使用 LM3410进行设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075388/lm3410-designing-with-lm3410

部件号:LM3410
“线程: LM3405”中讨论的其它部件

大家好,团队
我们希望为其中一个项目设计阀门驱动器(形状记忆)。
该阀是一个外形存储阀,电阻为2.2欧姆最大额定功率为0.3瓦
维尔需要恒流驱动器。
我们有八(8)个这样的阀门,其中只有四(4)个在任何特定时间都可以运行。
8个阀串联电气连接。
使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。
我的输入来自3.7V 额定电压电池(2.8V - 4.2V)
通过阀门的电流最大为250mA。

1)。 我认为 ,当  电阻调整为190mV/250mA=0.76欧姆时,IC LM3410能够提供250mA 的电流。
2)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 输出处的增压电压必须自行调整。 我是对的吗? 还是我错过了什么?
3)。 在我看来,任何时候只有4个阀门可以工作(4 * 1V),4个 MOSFET 将工作<RDS=400mE>(400mE * 250mA = 0.1V)。 增压控制器的输出总共需要4.1V 电压。
4)。  在这种情况下,我需要选择什么电感值?
5)。 如果一次只有1个阀门工作,则升压控制器输出所需的电压为1V +(7*0.1V)=1.7 V (不包括 FB 的190mV)。
6)。 此 IC 能否在这些电压轨之间自行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果输入电压范围为2.8V 至4.1V,并且假设增压二极管电压降为0.4 V,则当 LM3410未运行,未启用甚至未在电路板上安装时,输出将为2.4V 至3.7 V。  这是个问题吗?  如果是,您需要从数据表第15页开始查看 SEPIC 设计。  电池充电时,此设计是否也需要工作,如果需要,最大充电电压是多少?

    上述负载4阀是最小还是1?

    2.2欧姆(250 mA)为0.138W,如果我使用的最大电流为0.3W,电流将变为0.369 mA,250 mA 是否足以驱动阀门?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,
    感谢你的回复。
    该阀的额定功率为0.14W。
    该阀需要0.256A 的同意电流供应。
    因此,如果4个阀门工作,IC 输出所需的电压为: 4个工作阀门之间的压降+ MOSFET 之间的压降=[(0.256*2.2)*4]+(4*0.1V)= 2.65V。
    如果只有一个阀门工作,IC 输出所需的电压将为[(0.256*2.2)*1]+(7*0.1)=0.63V。
    1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?
    2)。 当输出电压低于输入电源时,IC 的行为是什么?
    3)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压?
    4)。  使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。 请您解释实施此操作的任何方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)。 此 IC 是否可以进行此类配置?  不是升压转换器,请查看描述 SEPIC 转换器的数据表第15页。
    2)。 当输出电压低于输入电源时,IC 的行为是什么?  如果用作增压,则 IC 的状态无关紧要,由于是增压转换器,输入电压将通过增压二极管馈入输出。
    3)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压?  是,前提是选择了正确的拓扑。
    4)。  使用与所有阀门平行连接的 MOSFET 绕过不工作阀(如蓄电池平衡)。 请您解释实施此操作的任何方法吗?  这与我们的矩阵部件相似,TPS92662A 最多可用于12个通道,TPS92663A 最多可用于6个通道。  只要有栅极驱动电压,您也可以在所有阀门上使用 MOSFET。  由于大多数 N 沟道 MOSFET 的栅极额定值为正极和负极,因此即使电源高于接地(当然电压受限),您也可以驱动栅极额定值。  如果不超过负 VBE 电压(通常是大多数部件的-5V 最大值),您甚至可以使用 NPN 晶体管。

    如果输出电压低于输入电压(看起来是这样),您可以查看 LM3405,或者仅通过电池电压进行线性调节。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,
    我们使用  LM3405 驱动单个阀。
    1)。 但现在我们需要串联(电气)所有阀门。 由于有效电压低于输入电压,即使连续连接阀门  ,我希望我可以使用 LM3405。
    2)。 当4个阀门工作时,电压将为2.65V,如果只使用1个阀门,电压将仅为0.63V。
    3)。 IC LM3405能否调整输出电压?
    4)。 如果串联连接的 LED 数量发生变化,IC 是否能够在不改变设计的情况下更改输出电压?  是,前提是选择了正确的拓扑。   您是指总线,增压,SEPIC 还是采用正确的拓扑结构的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) 希望。  看起来您是从锂电池运行的,在较低电压下,电池中剩余的能量不多。  如果您使用的是 LM3405,我会尝试此操作,因为输出电压低于输入电压。

    3) 是的,它是一个电流调节器,输出电压需要小于输入电压才能工作。

    4) 是,升压不能使输出电压低于输入电压。  降压输出电压不能高于输入电压。  SEPIC 的输出电压可以更高,也可以更低,尽管它更复杂。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,
    感谢你的回复。
    正确。 系统将使用锂离子电池(2.8V - 4.2V)运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,
    感谢您的支持。

    该阀的电阻为2.2 - 3欧姆。
    因此,阀的压降将为3*0.25=0.75V。

    鼓风机输出所需的最大电压是4个工作阀上的电压和 FET 上的压降=(4*.75)+(4*[0.55*0.25])=3.55V  (增加感应电阻器上的压降)

    当只有一个阀门工作时,直流-直流转换  
    器输出所需的电压为(1*.75)+(7*[0.55*0.25])=1.71V (增加感应电阻器的压降)。
    我的输出电压未固定。
    传感电阻器的值为 bt VFB/ILED= 190mV/250mA = 0.76欧姆。
    因此,如果4个阀门工作,所需电压为3.55+0.190 = 3.74V。
       如果只有1个阀,则所需的工作电压为1.71+0.190 = 1.99V。
    如果实施了 SEPIC 配置,我可以在250mA 时获得这些输出电压吗?

    1)。 我的上述计算是否正确? 如果我错了,请纠正我。
    2)。  在上述两种计算中,有时输出所需的电压小于输入电压。 这方面是否有任何问题?

    3)。 IC LM3410是否 能够提供250mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定0.55*0.25来自何处,我没有对实际的阀门和鬼阀门进行任何测量,但如果您要获得高达3.55V 的输出,则可以尝试使用 SEPIC (其他拓扑可以使用,但 LM3410不能使用) (加上升压/SEPIC 二极管降)并低于输出的输入电压。

    “4) 是,升压不能使输出电压低于输入电压。  降压输出电压不能高于输入电压。  SEPIC 的输出电压可以更高也可以更低,尽管它更复杂。”

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,
    感谢你的回复。
     0.55*0.25是单个 FET 的压降。
    数据表第15页显示“SEPIC 转换器能够调节输出电压,其幅度大于或小于输入电压”。
    因此,我相信具有 LM3410的 SEPIC 拓扑将对我有效。 如果我错了,请纠正我。
    我希望 传感电阻器的阀门被赋予 bt VFB/ILED= 190mV/250mA = 0.76欧姆。
    如何在下面的 SEPIC 拓扑中找到电感器 L1和 L2的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    SEPIC 的描述和一些计算始于数据表第14页的底部。  您可能需要购买一个 SEPIC EVM,它的设置与您要做的事情相当接近。  我建议您了解 SEPIC 的工作原理以及电流流的位置,以便计算和设计解决方案。

    此致,