我们已经有了使用此零件的 OnsEMI 版本的设计。 我们正在研究 TI 版本以取代 OnsEMI。
我们对8引脚 SOIC LP2951ACM 中的固定电压3.3V 感兴趣。
从 Vout / SENSE 到 VO TAP /反馈的 CAP 有何影响? 这是一款使用了4700pf 保护罩的10年以上的设计,当时,这是有意义的。 数据表引用了不同的值:9.2.1.2.4中为100pf , 9.2.1.2.5中为.01uf。 由于此 CAP 从100pf 增加到.01uf,对 LP2951有何影响?
固定3.3V 版本的 R1和 R2的内部值是多少?
电路详细信息:
引脚6和7 (VO TAP /反馈)绑在一起。
引脚1和2 (输出/感应)连接在一起,带有4.7uf X5R 陶瓷到 GND
VIN 有1.0uf X5R 陶瓷到 GND
Vout / SENSE 到 VO TAP /反馈有4700pf X7R CAP。
引脚3和5打开,未使用。