This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951ACMX-3.3反馈电容器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076344/lp2951-lp2951acmx-3-3-feedback-capacitor

部件号:LP2951

我们已经有了使用此零件的 OnsEMI 版本的设计。  我们正在研究 TI 版本以取代 OnsEMI。

我们对8引脚 SOIC LP2951ACM 中的固定电压3.3V 感兴趣。

从 Vout / SENSE 到 VO TAP /反馈的 CAP 有何影响?   这是一款使用了4700pf 保护罩的10年以上的设计,当时,这是有意义的。   数据表引用了不同的值:9.2.1.2.4中为100pf , 9.2.1.2.5中为.01uf。  由于此 CAP 从100pf 增加到.01uf,对 LP2951有何影响?

固定3.3V 版本的 R1和 R2的内部值是多少?

电路详细信息:

引脚6和7 (VO TAP /反馈)绑在一起。

引脚1和2 (输出/感应)连接在一起,带有4.7uf X5R 陶瓷到 GND

VIN 有1.0uf X5R 陶瓷到 GND

Vout / SENSE 到  VO TAP /反馈有4700pf X7R CAP。

引脚3和5打开,未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         在 VOUT/SENSE 和 VTAP/反馈引脚之间添加馈电正向电容器(CFF )有助于降低 VTAP/FB 节点上的交流波纹信号从 VTAP/FB 引脚到输出引脚的有效增益。  这有助于提高设备的噪音和纹波抑制性能。 CFF 还有助于提高 LDO 的带宽(从而改善负载瞬态响应),但这一改进会随着反馈电阻器的比率降低而降低。 对于3.3V 输出,带宽不会有显著改善。

         将 CFF 增加到0.01uF 将有助于降低滤波器切断频率,从而有助于滤波频率比使用100pF 时更低的噪声。 但是,使用较大值 CFF 的缺点是启动时间会按比例增加。 请注意,LP2951是一个相对较旧的部分,由于寄生虫的控制不如以前,我强烈 建议您遵循 数据表中推荐的 CFF cout 组合值(例如 CFF = 100pF cout ≥3.3uF)以避免任何稳定性问题。 此外,由于这是一种旧设计,很难检索所用的电阻值,但它们肯定会按每种数百 kΩ 的顺序排列。 下面是一个链接,用于链接描述 CFF 的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf?ts=1644519905164&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

         引脚3是断路引脚,如果未使用,我建议您将其连接到 GND。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特