请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2057C “Thread:Test, ,BQ25170”中讨论的其它部件
大家好,团队
它是 4.2V 锂电池。 客户使用的实际充电电阻为20R。 下图显示了使用电池供电时的测试值和示意图:
当蓄电池电压不同时,每个点的测试电压也会变化。 即,通过 R20的电流为0.2 mA,通过 R23的电流为0.191 mA。 是否有任何方法可以降低此部件的功耗?
谢谢,
安妮