This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:当电池放电时,此芯片及其周围组件的功耗

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075794/bq2057c-when-the-battery-is-discharged-the-power-consumption-of-this-chip-and-surrounding-components

部件号:BQ2057C
“Thread:Test,BQ25170”中讨论的其它部件

大家好,团队

它是 4.2V 锂电池。  客户使用的实际充电电阻为20R。  下图显示了使用电池供电时的测试值和示意图:

当蓄电池电压不同时,每个点的测试电压也会变化。  即,通过 R20的电流为0.2 mA,通过 R23的电流为0.191 mA。  是否有任何方法可以降低此部件的功耗?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Annie

    BQ2057C 是一款非常旧的线性充电器,具有较高的外部部件数。  充电电阻为20R 时,充电电流为5mA。

    我们有多种新设备可以提供更好的性能,BQ25170是一种可行的选择。

    请勿使用解决方案来降低 BQ2057C 的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    客户已注意到这种芯片,但这种芯片支持10mA 的最小充电电流。  如果4.2V 锂离子充电电流为10mA,Riset 为30kR?

    10mA 时,充电电流不准确或不稳定。  他的电池只能支持20mA 的最大充电电流,同时考虑到充电期间主板的功耗。  

    请分别在10mA 和20mA 充电时提供此芯片所需的功耗。  

    如果负载电流为0.2mA,则当蓄电池放电时,此芯片的功耗是多少?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    我们正在通过电子邮件支持此问题,我将与您联系。

    谢谢,

    尼克