This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:启动波纹

Guru**** 2507765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076212/tps62821-startup-ripple

部件号:TPS62821

您好,  

您是否知道 TPS62821上的以下启动波纹将由什么引起? 这种情况在满载+空载情况下发生。

我认为这与受控软启动有关-这是正常的,也是意料之中的吗?  噪音只会达到0.5V 左右,因此我不认为这是一个问题,但我有兴趣了解产生噪音的原因。  


非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利普,

    感谢您发布您的查询。

    您是否在采集波形时使用了我们的评估板? 如果没有,请分享您的主板的示意图。  

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel,  

    感谢您的快速回复。 您是否可以脱机联系,以便我可以分享这些信息?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利普,

    我会给您发送一封私人邮件,以便我们可以脱机详细讨论。

    此致,

    Excel