请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62821 您好,
您是否知道 TPS62821上的以下启动波纹将由什么引起? 这种情况在满载+空载情况下发生。
我认为这与受控软启动有关-这是正常的,也是意料之中的吗? 噪音只会达到0.5V 左右,因此我不认为这是一个问题,但我有兴趣了解产生噪音的原因。


非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.