This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要在不使用电源开/关 PCIe 主机的端点实施电源开/关

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074919/need-to-implement-power-on-off-at-end-point-without-power-on-off-pcie-host

“线程”中讨论的其它部件:TPS2595TPS25982

您好 TI 团队,  

我们在 PCIe/SD 主机到端点之间有以下接口。  

这里我们有接线端1,2的电源控制图右侧。  

有一个开关可控制接通/关闭5V 至端点。  

要求-

->我们正在寻找解决方案,即如果主机未关闭,我们希望连接/移除新的端点,以便通过开关打开/关闭电源。  

  但这里主要的问题是我们如何控制 PCIe (即 PESRT 和 CLKREQ)的计时。  

  我们希望实施这一逻辑,请提供一些意见。  

请告诉我们,在这种情况下,主机是否需要支持热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    请查看 TPS2595,TPS25982,如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    您还有什么问题要问我们吗? 请告诉我我们是否可以关闭线程?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,  

    在这里我得到了一些积分,比如延迟 CKT,我们正在控制灌注和3.3V  

    如果端点关闭电源且 PCIe 主机打开电源,则主机将看到无端点或端点处于低功耗模式。  

    接下来,从东道方看,Perst 将处于何种状态,我的观察-它应该是高的-请确认。  

    如果有任何参考示意图,请分享。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    我不是很理解你的问题。 我对您正在讨论的此应用程序很陌生,但无法理解您正在谈论此应用程序的技术细节。 您是否正在寻求交换机建议? 此论坛用于与电源开关相关的查询。 我认为您对自己的应用程序普遍感到担忧 ,需要专家的帮助才能应用此应用程序。 您正在寻找哪种特定的 TI 解决方案?

    此致

    库纳尔·戈尔